被引用:0次
本页仅为文字内容,不可回答。
培训执行部安全考核
欢迎参加本次测试,本次测试20题,每题5分,只有0分和100分。未合格人员依然80俯卧撑,各位伙伴请仔细阅读题目,认真作答。
Q1:姓名
    ____________
Q2:以下哪个选项不属于高空项目的注意事项?
安全保护不需要带手套
双绳保护
身体调查
高空装备备份原则
Q3:以下哪些选项是信任背摔的错误操作?
过激加油
先放头后放脚
保护人员戴着眼镜保护
安全绳子不松手
Q4:以下哪些选项属于毕业墙的错误操作?
控制强度(第一轮攀爬人数不得超过总人数50%)
提醒墩子及上方拉人者随时更替,节约学员体力
认真讲解安全要领,做好零度角保护
攀爬毕业墙可以头朝下
Q5:以下选项哪些是在速降中正确的?
装备双备份原则
速降教练不用穿半身安全带
女士长发可以裸露在头盔外面
双绳保护原则
Q6:在穿越电网中,应该注意哪个安全事项?
可以抛运学员
电网的最低处离地面1.5米
运送女学员面部操下
运送学员坚持四点保护原则:颈部,背部,腰部,腿部
Q7:以下哪些选项是生命之旅的正确操作?
提前勘察路线
增加体验度学员可光脚体验
增加线路难度穿越乱石堆
保护人员不可低于10:1的比例(含学员保护)
Q8:在雷区取水操作过程中应注意哪些安全事项?
不用关注拉绳过程
取水学员与地面高度可高于100cm
为了节约时间,直接开始项目,无拉伸运动
身体调查,看是否有骨折怀孕人员,建议这类人员观摩
Q9:在水到渠成操作中,我们应该注意哪些事项?
可以选在比较滑的地面
禁止学员挥舞道具
保持同一方向运水
身体调查
Q10:在抢滩登陆中以下选项哪些是正确的操作方式?
为了节约时间,不做身体调查
最后一块泡沫垫必须压着终点线
为了拖时间加长调整距离100米
学员为了节约时间可以用力的跳出终点线
Q11:以下表诉在军事训练扛圆木中哪些事项是错误的?
为了增加难度,在圆木上坐6位学员
为了保证安全,做身体调查
为了节约时间,不做身体调查
为了增加紧张的氛围,促使学员快速前进
Q12:在场地安全管理条例中以下哪些选项是正确的?
携带易燃、易爆、易腐蚀等危险品及宠物入内。
为了操作流畅,可随意挪动场内的任何设施。
对拓展场地进行清洁,及时发现场地内存在的安全隐患并清除。
在场内吸烟、随地吐痰、吐口香糖、乱扔瓜果皮核等垃圾。
Q13:在器械安全管理条例中哪些选项是正确的?
定期对器材进行检查,及时发现问题。
爱护器材,轻拿轻放,不能重压,不可随意乱扔。
超过使用年限或有危险隐患的器材,要及时更换。
器械装备可以随便外借。
Q14:以下哪些数据是动力绳的正确参数?
纵向承受拉力48KN
直径20mm
护套与内芯的相互滑动小于1%
冲坠系数大于3
Q15:以下哪些选项是铁锁的正确检查标准?
外形正常是否变形,开口是否弯曲
是否严重撞击、磨损史
丝扣是否正常
被绳索磨损厚度是否小于1mm
Q16:关于安全头盔的使用,下面正确的是?
为了能够固定在头上,所以,带得越紧越好
女生头发多不好带的,必须把头发露出来才能进行穿戴
头盔内各支撑点均牢固无松动的才能使用
头盔变形的,明火加热,再用外力恢复原样
Q17:关于保险流程,正确的是?
学员受伤后如需走保险流程,第一时间通知行政彭瑞,告知学员受伤详细情况,方便彭瑞及时联系保险公司出险。彭瑞联系方式:13880973130
拍照记录(两张照片:1.学员受伤地点拍照 2.学员受伤处拍照 3.若需住院需学员在病床上的照片)
准备相关资料(务必在3甲以上医院就医,并提醒学员保留所有单据)
每天都要反馈受伤人具体情况,方便后期处理
Q18:我们公司购买的保险就是慧择网,若在培训中发生安全事故,我们在慧择网保保险所需哪些理赔资料?
A.身份证复印件 B.银行卡复印件 C.门诊病历书 D.诊断证明书 E.门诊发票原件以及费用发票原件 F.意外事故证明原件 G.所有检查报告单 H.伤口全身照 J.受伤地点照片
A.身份证 B.银行卡 C.门诊病历书 D.诊断证明书 E.门诊发票原件以及费用发票原件 F.意外事故证明原件 G.所有检查报告单 H.伤口全身照 J.受伤地点照片
A.身份证复印件 B.银行卡复印件 C.门诊病历书 D.诊断证明书 E.门诊发票复印件以及费用发票原件 F.意外事故证明原件 G.所有检查报告单 H.伤口全身照 J.受伤地点照片
A.身份证复印件 B.银行卡复印件 C.门诊病历书 D.诊断证明书 E.门诊发票原件以及费用发票原件 F.意外事故证明原件
Q19:学员遭受严重意外或疾病发作,情况紧急,如一般骨折,严重扭伤,肌腱韧带断裂,出血等。如处理不当,可能导致残疾或严重愈后不良。属于几级事故?
1
2
3
4
Q20:自己知晓情况,并告知培训部主管郭勇、该项目项目经理、综合部主管岳光国、许教和张老师。这是属于几级事故的报告流程?
1
2
3
4
Q21:培训过程中若出现安全事故,经核实属当值教练原因的扣除当值教练当日带班费。属于几级事故的处罚?
1
2
3
4
项目设置
  • 整体按钮颜色设置