被引用:0次
本页仅为文字内容,不可回答。
冲压车间2019年全员安全教育培训试题
感谢您能抽出几分钟时间来参加本次答题,现在我们就马上开始吧!
Q1:姓名
    ____________
Q2:工号
    ____________
Q3:为了加强 工作,防止和减少生产安全事故,保障人民群众生命和财产安全,促进经济社会持续健康发展,根据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律、行政法规的规定,结合河北省实际,制定河北省安全生产条例。
A.安全生产
B.环境卫生
C.节能减排
D.安全防护
Q4:物质燃烧过程的发生和发展,必须具备以下三个必要条件,即: 、氧化剂(助燃物)和温度(引火源)。
A.还原剂
B.氧气
C.可燃物
Q5:《河北省安全生产条例》规定:生产经营单位安全生产教育培训应当遵守下列规定:每年至少进行 次全员教育培训。
A.1
B.2
C.3
D.4
Q6: 应该加强对从业人员的安全教育培训,保证其熟悉安全管理规章制度和安全操作规程,掌握安全隐患排查清单的内容、方法和要求,具备与岗位职责相适应的安全生产知识和安全操作技能。
A.行业安全监管部门
B.专项安全监管部门
C.生产经营单位
Q7: 是隐患排查治理工作的骨干力量,有关制度的编制、各类人员的培训、各类隐患排查的组织、整改指令的下达、整改效果的验证等是其主要的工作内容。
A.从业人员
B.各级领导干部
C.专兼职安全管理人员
Q8:职业卫生继续教育的周期为 年。用人单位应用新工艺、新技术、新材料、新设备,或者转岗导致劳动者接触职业病危害因素发生变化时,要对劳动者重新进行职业卫生培训,视作继续教育。
A.半
B.一
C.三
Q9:对从事接触职业病危害作业的劳动者,用人单位应当按照规定组织劳动者进行 的职业健康体检。
A、上岗前、在岗期间、离岗时
B、上岗前
C、在岗期间
Q10:用人单位应当在产生严重职业病危害因素的作业岗位的醒目位置,设置 和中文警示说明。
A、公告栏
B、警示标识
C、安全标语
Q11:劳动者离开用人单位时, 本人的健康档案。
A、有权索取
B、无权索取
C、有权要求复印
D、无权要求复印
Q12:用人单位与劳动者订立劳动合同时,应当将工作过程中可能产生的 如实告知劳动者,并在劳动合同中写明,不得隐瞒或者欺骗。
A、职业病危害及其后果
B、职业病防护措施和待遇等
C、职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等
D、职业病病名
Q13:生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上,设置明显的 标志。
A.安全警示
B.禁止进入
C.有毒有害
D.注意安全
Q14:在工作当中,“上传下载”的应用存在的风险不包括 。
A 病毒木马传播
B 身份伪造
C 机密泄露
D 网络欺诈
Q15:客户端安全的必要措施不包括 。
A 安全密码
B 安全补丁更新
C 擦拭显示器
D 应用程序使用安全
Q16:关于信息安全的重要性的表述,不正确的是 。
A 信息安全是国家安全的需要
B 信息安全是组织持续发展的需要
C 信息安全是保护个人隐私与财产的需要
D 信息安全是维护企业形象的需要
Q17:信息安全的对抗,归根结底是人员知识、技能和 的对抗。
A 素质
B意识
C 认知
C 观念
Q18:信息安全威胁的外因不包括以下哪项: 。
A 国家安全威胁
B 共同威胁
C 局部威胁
D个人安全意识
Q19:从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素,应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告,这是从业人员的 。
A.权利
B.责任
C.职责
D.义务
Q20:信息安全三要素包括机密性、完整性和 。
A 复杂性
B 时效性
C 可用性
D 安全性
Q21:消防安全“四个能力” 是指:检查和整改火灾隐患能力、扑救初期火灾能力、消防安全知识宣传教育培训能力和 。
A 组织引导人员疏散逃生能力
B 火灾预测能力
C 有毒物质预防能力
Q22:危险源指可能导致能量或危险物质约束或限制措施破坏或失效的危险因素,第二类危险源等同于 。
A 事故隐患
B 危险物质
C 管理上的缺陷
Q23:事故等级划分,将3人以下死亡或10人以下重伤或者1000万元以下直接经济损失的事故称为 。
A 一般事故
B 较大事故
C 重大事故
D 特别重大事故
Q24:生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备,必须了解、掌握其安全技术特性,采取有效的安全防护措施,并对从业人员进行 的安全生产教育和培训。
A.专门
B.专项
C.系统
D.规范
Q25:《安全生产法》规定,生产经营单位必须对 进行经常性维护、保养,并定期检测,保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录,并由有关人员签字。
A.大型设备
B.压力管道压力容器
C.安全设备
D.关键性设备
Q26:绝对的信息安全是不存在的,每个网络环境都有一定程度的漏洞和 。
A 弊端
B 接口
C 风险
D 不稳定因素
Q27: 是信息安全中最关键的因素,同时也应该清醒的认识到人是信息安全中最薄弱的环节。
A 人
B 网络
C 操作系统
D PC机
Q28:为了信息安全,在使用密码时建议使用大写字母、小写字母、数字、特殊符号组成的密码。
Q29:企业需要建造一个全面、均衡的测量体系,用于评估信息安全管理的效用以及改进反馈建议。
Q30:一般情况下,发生火灾后,应该先进行火灾的扑救,当火灾扑灭不了后在进行报警
Q31:通过合理的组织体系、规章制度和控管措施,把具有信息安全保障功能的软硬件设施和管理以及使用信息的人整合在一起,以此确保整个组织达到预定程度的信息安全,称为信息安全管理。
Q32:从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时,可以在领导批准后,停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。
Q33:在生产过程、劳动过程作业环境中存在的危害劳动者健康的因素,称为劳动环境危害因素。
Q34:用人单位应当为从业人员提供符合国家职业卫生标准的防护用品,并确保其正确使用。
Q35:《安全生产法》要求,生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内,并应当与员工宿舍保持50米的安全距离。
Q36:《河北省安全生产条例》规定:生产经营单位应当加强特种设备和其他危险性较大的设备的安全管理,编制设备目录,强化操作人员的安全培训考核。
Q37:存在职业病危害的用人单位,应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构,每年至少进行一次职业病危害因素检测,每三年至少进行一次职业病危害现状评价。
Q38:可燃物、助燃物、引火源同时存在,必定引起燃烧。
Q39:唐钢安全理念是:一切安全事故、隐患可防可控。
Q40:《河北省安全生产条例》规定:安全生产工作坚持分级负责、属地管理,遵循管行业、管业务、管生产经营可以管安全和谁主管谁负责的原则。
Q41:对于危险因素长期存在的作业,要在作业区域划定正常、异常、紧急状态下的控制范围和现场作业人数限额,作业长(车间主任)负责现场作业人数的控制。
Q42:河北省安全生产事故隐患自查自报工作管理办法(试行)》规定,生产经营单位是否存在安全生产事故隐患迟报、漏报、瞒报、谎报的现象,是行业安全监管部门、专项安全监管部门的抽查内容之一。
Q43:信息安全的基本特征是什么?
    ____________
Q44:报火警的正确方法是什么?
    ____________
Q45:事故案例分析:(本题共10分)事故经过:3月18日16时,连铸连轧厂精整工段甲班班长谭新衡组织所属人员进行生产作业。17时20分左右,谭新衡发现1号步进梁运送的钢卷到达打捆机处后打捆机不工作,于是就打电话告知负责维修打捆机的机械班维修工冯文军打捆机发生故障;17时30分左右,谭新衡看到冯文军来到现场,就从主控室走到打捆机旁的操作面板处,配合冯文军检修打捆机。冯文军在打捆机两侧查看了一会,就站在打捆机机头西侧继续检查;17时40分,打捆机机头突然动作,将冯文军挤压在钢卷和机头之间。站在打捆机旁操作面板处的谭新衡看到这一情况,立即按下操作面板上的打捆机急停按钮并呼叫附近人员前来救助。稍后,谭新衡与先后赶来的付洪涛、赵崇先合力将打捆机机头扳回原位,把冯文军救出后送往邯钢医院抢救,冯文军经抢救无效于当日18时40分死亡。㈠、事故直接原因(4分)
    ____________
Q46:㈡、事故间接原因(2分)
    ____________
Q47:㈢、事故防范和整改措施(4分)
    ____________
请选择登录方式
QQ登录 (推荐) 微信登录 (上次)
登录成功,建议修改成复杂密码
您的密码过于简单,有被盗号风险,请前往个人中心修改成包含数字、字母和特殊字符的复杂密码。
联系我们
客服专线 4006-700-778
其他咨询 4006-188-166
客服邮箱 wenjuan@idiaoyan.com
问卷网公众号 问卷网公众号
问卷网APP 问卷网APP
问卷网服务协议问卷网免责声明©2013-2019 众言网络ICP证:合字B2-20160010沪ICP备10013448沪公网安备 31010402000149号